This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410:TFP410

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TFP410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/996266/tfp410-tfp410

器件型号:TFP410

如何查看芯片上的 TXD 和 TXC 输出? 该芯片连接到 HDMI 连接器、然后连接到显示器。 显示屏上有一张图片、但当我尝试查看线路时、除了 TXC-我得到 0V 电平、我看到的所有线路都是3.3V 电平。 我使用的是100MHz 数字示波器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    您需要更高的带宽范围以及高阻抗探针。  要查看信号、只需探测引脚即可。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我查看了眼图测试、发现我需要千兆赫范围的示波器、但感谢您的响应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我知道我看不到100Mhz 示波器的输出信号、但我可以查看和验证输入信号是否正确。 我发现、当 DE 信号为高电平时、TFP410对像素数据进行编码、当 Hsync 和 Vsync 为低电平时、TFP410对像素数据进行编码。 当我在 DE 信号上展开并同步并查看 Hysnc 时、我看到1个脉冲、同时它处于低电平、但在此期间没有 Vsync 脉冲。 有 Vsyns 脉冲、但它们在许多 DE 和 HSYNC 信号发生后发生。 我从 Overo Airstorm 芯片获取信号我认为时钟为50MHz。 我在显示屏上看到的是黑色。 我如何验证输入是否正确、您是否有输入信号获得显示的时序要求示例? 我们非常感谢您的任何帮助或建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    VSYNC 脉冲在一帧后发生、HSYNC 脉冲在一条线路后发生、DE 仅在有效数据传输期间有效。 下面是一个示例图示:

    数据表的第6.6节给出了信号的时序要求。

    此致、

    I.K.