This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRSF3221E:输出电阻

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TRSF3221E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/994587/trsf3221e-output-resistance

器件型号:TRSF3221E

您好!
又回来了……


在第6页的数据表中、我找到了的以下值
"输出电阻":
最小值:300
典型值:10m
单位:欧姆
@Vo=+-2V
10M 是什么意思(M=Mega……)
我很困惑...

在短路条件下、芯片提供最小35mA 的最大电流 60mA:
好的、这就是电荷泵可能提供的功能。

假设不会再发生电压加倍、则虚拟输出 电阻将为3.6V/(35-60mA)< 100R。
是否有更好的驱动器输出图?

这是否真正意味着在短路情况下,驱动器具有100R,2V 输出300R 和2V 以上的“高阻抗”?
MOSFET -源极跟随器或什么?

BR
Wilfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wilfried、

    应用专家已收到您的帖子的通知、并将作出相应的回复。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    Eric Hackett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wilfried、

    欢迎回来!

    输出电阻规格是指器件未通电时输出引脚的高阻抗状态(Vcc、V+和 V-= 0V)。 在此状态下、输出线路上任何电压(Vo =+-2V)的泄漏路径将受此阻抗值的限制。 是的、"M"表示兆欧姆。  

    短路电流受驱动器功能的限制、由于电荷泵的原因、驱动器的功能比 FET 的简单 RDS (on)复杂得多。 电荷泵将继续尝试为 V+和 V-轨充电、使其达到正确的电压、但由于驱动器的高电流需求、储能电容器将很快放电。 要更好地了解电荷泵在此状态下的工作原理、请查看 Hao 关于 RS-232收发器中电荷泵电路的文章。  

    请告诉我、这是否清楚、如果您还有其他问题。

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:
    然后、我会以不同的方式提出这个问题。
    如果要驱动阻抗为85欧姆的更长 RS232电缆、我必须安装哪种串联电阻器。

    我希望尽可能减少反射、而不会导致振铃。

    如果驱动器的动态电阻为20欧姆、则为68欧姆。

    BR
    Wilfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wilfried、

    感谢您的耐心等待、我们将于明天再次与您联系。

    此致、

    Eric Hackett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wilfried、

    无需(或建议)在 RS-232连接上放置串联电阻器。 串联电阻器将在发送器的线路上引入压降、并在接收器上产生衰减更大的信号。 每个 RS-232接收器应在内部端接、以抑制该线路上的信号反射(TRSF3221E 会执行此操作)。

    您是否可能是指数字输入/输出引脚(引脚 9和11)上的串联电阻器? 这里的串联电阻有助于降低同一电路板上快速数字信号的 corss-talk 影响。 这是您所指的吗?

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:
    很抱歉耽误你的回答。 我的仿真显示、如果驱动器阻抗低于线路的 Z、则会导致过冲。 这种短过冲会导致更高的射频频谱。
    更好的方法是提高司机在线路 z 上的弹劾率。
    原型设计已经准备就绪、因此我将自行测试。


    BR
    Wilfried