This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3243E:MAX3243E 输出错误

Guru**** 2932390 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3243E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/995875/max3243e-max3243e-output-error

器件型号:MAX3243E

e2e.ti.com/.../MAX3243E.pdf

大家好、

已连接     MAX3243E 的原理图。

当电源 VCC=3.3V、并且 COM2、COM3、COM4同时连接 到三个器件时、所有器件将无法使用、

连接任意两个设备时没有问题。

当电源 VCC=5V 时、这三个器件可以正常工作。

是否可以连接 到三个器件且电源电压为3.3V?

您能帮助解决这个问题吗?

谢谢、致以诚挚的问候

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否共享原理图? 每个端口的数据速率和负载条件是什么? 设备似乎在重负载下耗尽果汁。 是否可以检查电源以查看是否存在任何限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们测试了115200位/秒和9600位/秒。 主板 可提供  8A 的3.3V 电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否共享去耦电容器 和电荷泵电容器的值和额定电压? 您是否在 没有任何负载的情况下尝试过测试?