This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517:接下来的问题"询问 TCA9517设计应用"

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/993032/tca9517-subsequent-question-of-asking-for-the-tca9517-design-application

器件型号:TCA9517

您好!

由于我们的客户在通过将 B 侧连接到 HDMI 端口进行测试时遇到 DDC 电容冲突、因此我共享 了"TCA9517:询问 TCA9517设计应用" 主题、以充分了解不建议使用 B 侧连接的原因。 然后、他对该主题的答案有后续问题。

1) 1)该线程中的"电压偏移"是多少。

我对“电压偏移”的理解表示数据表中的“VOL-VILC:低电平输入电压低于低电平输出电压”。 如果我的理解不正确、请更正。

2) 2)您是否想让我们知道 VCCA 和 VCCA 电压是否存在任何限制、例如、VCCA>VCCB 情况和 VCCA <VCCB case. 中是否都可以使用 VCCA  

3) 3)您是否要告诉我们 B 侧电容器为什么比 A 侧大得多、尽管数据表中为 SCLA、SCLB、SDAA、SDAB 指定了8pF 典型输入电容器。

它是否形成偏置电压? 数据表指定了 VCCB = 3.3V 或0V 情况、但仅在 VCCA 中未指定。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我相信您提到的主题是  正确的吗?

    [引用 userid="36158" URL"~/support/interface/f/interface-forum/993032/tca9517-subsequent-question-of-asking-for-the-tca9517-design-application ]1)该线程中的"电压偏移量"是什么。

    我相信电压偏移就是您刚才谈到的值。 我将与原始应用工程师核实偏移电压的含义。

    [引用 userid="36158" URL"~/support/interface/f/interface-forum/993032/tca9517-subsequent-question-of-asking-for-the-tca9517-design-application ]2)您是否想让我们知道 VCCA、VCCB 电压是否有任何限制,例如,VCCA>VCCB 案例和 VCCA 均可使用该电压 该器件的电源限制是 VCCA <= VCCB。

    [引用 userid="36158" URL"~/support/interface/f/interface-forum/993032/tca9517-subsequent-question-of-asking-for-the-tca9517-design-application ]3)您是否可以让我们知道 B 侧电容器为何比 A 侧大得多、但数据表指定 SCLA、SCLB、SDAA、SDAB 的典型输入电容器为8pF。

    您能告诉我您参考的内容吗? 在哪里可以看到 B 侧电容器比 A 侧大得多?

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。

    2) 2)您是否想让我们知道 VCCA 和 VCCA 电压是否存在任何限制、例如、VCCA>VCCB 情况和 VCCA <VCCB case. 中是否都可以使用 VCCA  

    该器件的电源限制是 VCCA <= VCCB。

    由于客户计划在 VCCA=5V、VCCA=3.3V 时使用、我了解 TCA9517不会用于此应用。 请告诉我们其他适合此用例 的器件、VCCA=5V、VCCA=3.3V、保证了 HDMI DDC 标准。

      

    3) 3)您是否要告诉我们 B 侧电容器为什么比 A 侧大得多、尽管数据表中为 SCLA、SCLB、SDAA、SDAB 指定了8pF 典型输入电容器。

    您能告诉我您参考的内容吗? 在哪里可以看到 B 侧电容器比 A 侧大得多?

    请查看数据表第6页的 CI:电容、CIO:输入/输出电容规格。 它定义了 SCLB SDAB 输入、典型值为8pF 的输入/输出电容,但客户可以看到400pF 的电容,这违反了 HDMI DDC 最大电容规格50pF。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Toshiro、

    我与原来的应用工程师进行了核对、他们说、通过"失调电压"、他们只表示 B 侧的 VOL。 B 侧 VOL 远高于 A 侧 VOL、因此"偏移"更高。

    为什么5V 电压必须位于器件的 A 侧? 客户是否可以交换电压、使5V 位于 B 侧?

    [引用 userid="36158" URL"~/support/interface/f/interface-forum/993032/tca9517-subsequent-question-of-asking-for-the-tca9517-design-application/3668633 #3668633">请查看数据表第6页的 CI:电容、CIO:输入/输出电容规格。 它定义了 SCLB SDAB 输入、典型值为8pF 的输入/输出电容,但客户可以看到400pF 的电容,这违反了 HDMI DDC 最大电容规格50pF。[/引用]

    我在数据表中看到了 B 侧和 A 侧的电容值。 您说客户自己测量的电容是正确的吗? 您是否能够提供测量电容的测试设置?

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    客户测试设置如下图所示、与 HDMICTS 一致。 直流偏置电压为2.5V。

    您能否告诉我们您的测试条件。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    运行此测试时是否禁用了器件?  如果由于偏移电压而在 B 侧运行 HDMI 测试、则该测试将失败。 因此、应在器件的 A 侧完成此操作、或者您可以通过将 EN 拉低来禁用器件、然后运行测试。

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。

    尽管我们的客户在 EN=LOW 条件下进行了测试并从 B 侧测量了25pF、但必须在 EN=High 条件下完成 HDMI DDC/CEC 线路电容测试。 我们还了解到 B 侧 VOL 偏移电压是输入电容器增大的根本原因。

    基于此、我们的客户在下面有一些问题。

    您能告诉我们、显示在 B 侧测量的400pF 电容的主要部分是什么吗?

    -您能否告诉我们失调电压是如何与电容值相关联的。

    因此、TCA9517可能无法支持此应用。 您能告诉我们他的应用的替代产品。

     此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Toshiro、

    [引用 userid="36158" URL"~/support/interface/f/interface-forum/993032/tca9517-subsequent-question-of-asking-for-the-tca9517-design-application/3675614 #365614"]-您能告诉我们显示 B 侧400pF 电容测量值的主要部分是什么。

    您能详细说明一下您的主要部分是什么意思吗?

    [引用 userid="36158" URL"~/support/interface/f/interface-forum/993032/tca9517-subsequent-question-of-asking-for-the-tca9517-design-application/3675614 #365614"]-您还能告诉我们失调电压与电容值之间的链接。

    我将引用 Jonathan Valdez 的一篇文章。 您可以通过 此 E2E 主题了解有关该主题的更多信息。

    "我建议将 HDMI 连接器置于 A 侧、以避免我过去看到的合规性测试问题。 如果您将 B 侧放置在连接器上、此器件可能会出现问题的原因是由于使用了测试程序、因此对于任何具有静态电压偏移的缓冲器而言都是不好的:

    1) 1)来自合规性测试仪的输入信号在80%和20% VCC 之间摆动以测试电容。 该测试还请求为器件供电、这意味着 TCA9517具有 VCCA 和 VCCB、并已启用。

    2) 2)当 B 侧(连接器侧)上的输入变为低电平时、它将使 TCA9517跳闸、这将认为外部从器件正在拉低电平(电压低于30% VCC)、因此 A 侧将拉低电平以传播此信号

    3) 3)当 A 侧变为低电平时、它也会使 A 侧输入低阈值跳闸(因为 A 侧现在低于 VCCA 的30%)。 这将导致 B 侧内部下拉(TCA9517的)被激活、从而将信号传回。

    4)当合规性测试仪释放引脚以查看电压上升所需的时间(我测量此上升时间、可以计算电容)时、TCA9517 B 侧下拉仍然有效、并将 B 侧保持在低电平。 但是、电压将高于 VILC 值、因此 A 侧下拉电阻将释放并开始上升。 一旦 A 侧电压上升到30%以上、B 侧下拉电阻将被释放、然后 B 侧将上升。

    5) 5)合规性测试仪将此额外的传播延迟视为电容负载、并估算线路上的电容为~20nF (即使这在远程情况下甚至不是真的)。

    如果将 A 侧放在 HDMI 连接器侧、则可以避免整个绕回延迟。"

    TCA9517可用于此应用。 读取更多内容后、实际上可以使 VCCA > VCCB。 这实际上是 TCA6517而不是 TCA9517的限制。

    如果您绝对需要将 HDMI 连接器连接到器件的 B 侧、这是同一个线程的另一个帖子。

    "如果使用 TCA9517并且 B 侧连接到 HDMI 连接器、则需要确保在电容合规性测试期间将 EN 拉至接地、否则由于上述原因、测量设备可能会获得无效的测量结果。 如果测试仪更智能(并使用小信号分析来测量电容、而不是20%至80%的 VCC 摆幅)、则这不是问题、将通过电容测试。"

    希望这能解答您的问题。 如果您有其他信息、请告诉我。

    最棒的

    Chris  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    非常感谢您详细解释 TCA9517 B 侧为何具有如此大的电容。 最终、我们的客户通过将 A 侧连接到 VCCA=5V 的 HDMI 连接器、将 B 侧连接到 VCCB=3.3V 的内部电路、继续设计其 HDMI 电路。

    此致、