This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3243:MAX3243CPWRG4器件差异

Guru**** 2863230 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/996883/max3243-max3243cpwrg4-device-difference

器件型号:MAX3243

尊敬的所有人:

我是否可以知道低于2台设备之间的差异? 谢谢。

 

:IC、收发器、MAX3243CPWRG4.5V~5.5V、G、TSSOP-28、SMD

 

 IC、收发器、MAX3243CPWG4、4.5V~5.5V、G、TSSOP-28、SMD

此致、

Bard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件本身是相同的。 R 表示卷带、R 表示管。