This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:无法下载数据表。

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A, PCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/996063/tca9548a-datasheet-cannot-download

器件型号:TCA9548A
主题中讨论的其他器件: PCA9548A

请帮助确认。谢谢。

数据表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 XY、

    我似乎可以从 TI.com 获得该数据表。 如果您仍然无法从 Web 下载、我将通过电子邮件向您发送一份副本、以方便您使用。  

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好、我们收到了电子邮件。 此链接现已可用。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、我还想了解 TCA9548A 和 PCA9548A 之间的区别。 在我看来、只有电源范围不同。

    我们打算  在3.3V 和2.5V 系统中使用 TCA9548A、但我们最近发现其价格相当昂贵、而且许多供应商缺货。 因此、我会检查 PCA9548A 作为替换器件。  

    我还注意到数据表中的 PCA9548ADGV /PCA9548APW/ PCA9548ARGER 处于 NRND 或 LIFEBUY 状态。 这是否意味 着 TCA9548A 是未来趋势、PCA9548A 将逐渐停产?

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    XY、  

    是的、我们将所有用户移至 此器件的 TCA 版本。 遗憾的是、鉴于当今世界面临的供应问题、最近对该器件的需求一直很高、这就是为什么价格偏高且供应商缺货的原因。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 XY、

    器件(PCA)还具有数据表中指出的复位/POR 勘误表。  

    除此之外、电气特性可能存在一些微小的差异、但这不会产生太大的差异。

    谢谢、

    -Bobby