This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:USB 3.0与电源序列相关的误识别

Guru**** 2962510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/996604/tusb8041-usb-3-0-misrecognition-related-to-power-sequence

器件型号:TUSB8041

大家好、团队、

在我的客户测试 TUSB8041IRGCR 时发生了以下事件:

  • 症状:启动时无法识别为 USB3.0集线器、但被识别为 USB2.0集线器。 (Windows 设备管理器中仅显示 USB2.0集线器)

复位并将 GRSTz 设置为 Lo 后、但无法正确识别它。 (已重新连接为 USB2.0集线器)

  • 频率:有时在高温(70°C)下(大约每100个周期一次)
  • 存在个体差异(7个中只有2个)

已知它会受到电源序列的影响。 (参见附件)
VDD1.1V 由 VDD3.3V 生成、但3.3V 上升速率较慢、电源上升波形变为随附文件中所示的图片。
在延迟 VDD1.1V 启动后、不再发生这种现象。
(GRSTz 在启动时由外部控制、复位在3.3V 上电后超过3ms 被释放。)

我们认为、如果从外部正确控制 GRSTz、则无需 VDD1.1V 和 VDD3.3V 序列。
附加的上升波形是否存在任何问题?

此致、

梁太郎福井

e2e.ti.com/.../TUSB8041IRGCR_5F00_PowerSequenceStart.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看我的直接消息、我认为此问题与我们已在电子邮件中解决的问题有关。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。

    如何查看您的直接消息? 屏幕右上角未显示任何消息。 很抱歉、我没有使用此函数。

    此外、之前是否在针对所有 TI 成员的电子邮件中提到过此问题? 我在搜索电子邮件箱时找不到它、因此如果您能给我一条有关如何查看文章的建议、那会很有帮助。

    此致、

    梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚给您发送了一条消息。

    谢谢、

    JMMN