This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD2450:封装和供货情况

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/996553/thvd2450-package-and-availability

器件型号:THVD2450

您好!

我们计划使用 THDV2450、因为它的稳健性和扩展的工作共模范围。
现在、我已经看到有三种封装可供选择、但没有一种封装可供选择。

到目前为止唯一可用的是 THVD2450DGK (VSSOP 封装、@ Mouser)。 VSON 封装具有最佳热特性。 VSSOP 封装最昂贵。
问题:

- TI store 何时会提供此器件(所有封装)?
-使用 VSSOP 封装(与 VSON 封装相比)时,我们是否有任何限制?
- TI 建议使用哪种封装? 哪一个将被其他人最广泛地使用?

谢谢、此致、

Patrick



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、

    对于 SOIC、我们预计将于5月中旬/下旬、6月底/ 7月初在 TSSOP 样片店进行库存盘点。 VSON 将较晚、 且尚未确认日期。 我建议您 打开 样片商店的消息通知 、以通过电子邮件获取通知。 DigiKey 和 Mouser 现已有 TSSOP THVD2450DGKR 器件库存。

    使用 VSSOP 与 VSON 没有限制。

    最常见的封装仍然是 SOIC。 VSSOP 仍具有引线、而 VSON 是无引线。 当  客户真正关心封装尺寸时、VSON 是最小的选择。