This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP141RLJEVM:原理图和布局文件

Guru**** 2838470 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/996650/dp141rljevm-schematic-and-layout-files

器件型号:DP141RLJEVM

大家好、我们希望在我们的设计中使用此转接驱动器。 请按 SLLU242中的原样提供原理图和布局文件。 非常感谢 Martin Vit / Kontron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请您接受我的友谊请求、我会向您发送板级配置文件吗?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我接受你的友谊。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我刚刚向您发送了板级配置文件、您会检查一下吗?

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    这是一个

    NKS 很多。 我能够在自由 Allegro 查看器中打开板。 我们使用 Mentor 图形。 这对我帮助很大。 但有一个新的问题。 采用90欧姆布线的 PCB 显示端口差分对的原因。 而在布局指南的数据表中、建议使用100欧姆? 请您向我解释一下。

    谢谢

    Martin   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin

    实际上、我不知道为什么 EVM 布局 会说90欧姆。 根据 DP 规格、高速布线的规格为100欧姆+-10%。

    但较低的 PCB 阻抗往往具有一些优势、例如、它们包含较低的损耗、对阻抗变化的耐受度更高等等。

    谢谢
    David