This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E001:TPD4E001DBVR

Guru**** 2921680 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/996289/tpd4e001-tpd4e001dbvr

器件型号:TPD4E001

TPD4E001DBVR 和 TPD4E001RDBVR -这两者之间的唯一区别是 R 确认您只获得 Sn 涂层、而不是它们完全相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [已删除]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mary、

    请忽略我的上一个帖子。 引脚排列会有所不同。 请参阅以下数据表第4页的屏幕截图:

    如您所见、Vcc 和 GND 被切换。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Matt Smith