This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LT012AH:SPI 至 LVDS 带状电缆阻抗匹配

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD1E01B04, TPD4E05U06-Q1, DS90LT012A, DS90LV012A, ESDS312, DS90LT012AH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/994491/ds90lt012ah-spi-to-lvds-ribbon-cable-impedance-matching

器件型号:DS90LT012AH
主题中讨论的其他器件:TPD1E01B04TPD4E05U06-Q1DS90LT012ADS90LV012AESDS312

你(们)好。

我的 MCU 使用10MHz SPI 信号,我希望通过两个扩展器端口转换为 LVDS,以降低 EMI 并保持信号完整性。

我希望使用 DS90LT012AHMF/NOPBTR-ND 和 DS90LV011AHMF/NOPB 驱动器/接收器来实现这一目的,并想知道电缆和连接器类型是否是一个问题。  数据表中提到,通过传输线路可以保持100欧姆阻抗,但我发现很难找到额定温度范围宽且符合要求的电缆和匹配连接器。  

标准带状电缆是否够用?  DS90LT012内置了一个100欧姆的终端电阻器,那么这对于我要处理的距离是否足够好?

此外、您建议将哪些 TVS 二极管用于这些 DS90LT?  我在 您的网站上看到推荐的 TPD1E01B04和 TPD4E05U06-Q1,但我想使用更大的封装(更易于焊接)。

对这张粗图表示歉意。

谢谢、

阿尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Al、

    带状电缆通常适用于短距离(< 0.5米)。 您可能需要考虑使用 DS90LV012A 和外部端接电阻器代替 DS90LT012A、因为传输介质必须端接至其特性阻抗以防止反射(可能不是 DS90LT012A 的内部100欧姆)。  

    对于 TVS 二极管、我将把这个线程移至另一个部分、以获得建议。

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Al、

    如果您希望保护3V LVDS 接收器、我建议将 ESDS312用于更大的封装。 该器件采用 SOT23封装、与 DS90LT012AH 相同。 但是、请注意、该器件的电容比 TPD1E01B04高得多(2.3pF 与0.18pF)。  

    此致、

    Matt Smith  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    带状电缆上还有一些5V 和 GND 线、我也想对它们进行保护。  具有5.5Vrwm 器件的 TVS 二极管是否足够、是否可以是双向的或单向的?

    谢谢、

    阿尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以使用5.5V Vrwm 二极管来保护5V 线路。 如果该线路上的正常工作电压不低于0V、那么我将使用单向器件。 如果没有二极管、GND 引脚应该正常。  

    此致、

    Matt Smith  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢