This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:TCAN4550可以支持5V 系统吗?

Guru**** 2773115 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/996770/tcan4550-tcan4550-can-support-5v-system

器件型号:TCAN4550

TCAN4550可以支持5V 系统吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    是的、TCAN4550设计用于 与符合 ISO 11898-2规范的其他5V CAN 收发器在 CAN 总线上工作。 该器件本身需要5.5V 至24V 的 Vsup 电源才能正常运行。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Eric Schott