This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:有关配置的问题

Guru**** 2390965 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/995791/tusb4041i-questions-about-the-configuration

器件型号:TUSB4041I

您好!  

我对 TUSB4041I 有几个问题该器件:  

1.个人电源控制是什么意思? 两者之间的区别是什么?

      0 =当电源开关被启用时、支持独立电源控制

      1 =电源开关启用时支持电源控制组

 2.端口1和端口4添加了 USB 电流限制、端口2和端口3没有 USB 电流限制、那么我应该将 FULPWRMGMTz 这个引脚设置为高电平还是低电平?  

 3.如果 不需要 USB 电池充电、PWRON1_BATEN1/PWRON2_BATEN2/PWRON3_BATEN3/PWRON4_BATEN4 应设置为低电平。 是这样吗?  

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    单 个端口电源控制意味着每个端口电源都是单独控制的。  成组端口电源控制意味着2个或更多端口由单个电源开关控制。

    2.如果任何端口没有端口电源控制(端口电源一直打开)、FULLPWRMGMT 应该为高电平。

    如果 不需要电池充电、 PWRONx 引脚上的内部下拉电阻器将禁用电池充电。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!  

    感谢您的回复。  

    我有一个问题3的后续问题。 如果不需要电池充电、这会使 PWRONX_BATENX 引脚悬空(内部下拉)、那么当我们选择 限流电源开关器件时、EN 引脚应该为高电平使能或低电平使能、以便从限流电源开关获得输出?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    PWRONX_BATENx 引脚的极性可使用 PWRCTL_POL 引脚进行调节。  它可以设置为高电平有效或低电平有效。

    此致、

    JMMN