This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR150:DS25BR150

Guru**** 2881110 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25BR150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/996585/ds25br150-ds25br150

器件型号:DS25BR150

我想在我的设计中使用 DS25BR150 LVDS 缓冲器。

我想知道、如果输入未连接到器件、应该在器件的输出上看到什么?

它是否支持 LVDS 故障安全?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roei:

    DS25BR150没有内部失效防护电路。 因此、输出转换不是确定性的-这意味着它会发生抖动。 也许、我们可以考虑外部失效防护电路。 有关实施外部失效防护电路的详细说明和讨论、请参阅 AN-1194。

    此致、Nasser