This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3221E:DOUT 和 Rin 电压电平

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/996512/max3221e-dout-and-rin-voltage-levels

器件型号:MAX3221E

大家好、

我们能够在 DOUT 至 GND 和 RIN 至 GND 之间观察+/- 7V 电压。

但在数据表中、这些限值以-5V 至5.4V 的电压提供。

敬请支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表未指定最大值。 5.4V 是具有指定测试负载的典型值。

    ±7V 非常好;RS-232规范允许高达 ±15V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mohana、

    正如 Clemens 所指出的、我们仅指定最小值和典型值。 这是因为这些最小参数对于在接收器上进行检测更为关键。 实际输出电压将根据收发器的电源电压和输出线路上的负载而变化。  

    如果您有任何疑问、请告知我们。  

    此致、
    Eric Schott