This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN334G:潜在故障的可能性?

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN334G

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/996375/tcan334g-possibility-of-latent-failures

器件型号:TCAN334G

我与客户一起部署了一个系统、该系统将 TCAN334G 用于总线中的所有节点。  他们发生了一个事件、其中32V 短路到了不应该发生的地方、并不奇怪的是、许多 TCAN334G 发生了故障、但并非所有故障。  更换不工作的334 G 后、他们继续操作系统。  尽管从那时起、就 ESD 或直流电压问题而言没有明显的问题、但一些在初始事件发生后仍然能够承受的收发器发生故障、并且与它们一起工作的总线上的新收发器也发生了故障。  所有故障表现为 CANL 或 CANH 之一与接地或 VCC 之间的低电阻路径。

我有两个问题:

1.收发器在过压事件发生几天或几周后发生故障的可能性有多大?

2.是否存在任何合理的机制,使此类延迟故障可能导致总线上的其他新收发器也发生故障?

这个特定 客户 不认为自第一次瞬态以来他们就有任何用户发起的问题、但我们正在尝试确定是否存在实际持续的 ESD 或其他问题、或者我们是否需要同时更换系统中的所有收发器。

在本例中、有4条总线、每个总线具有4个节点。  每条总线的长度约为0.5米。  这个特定的客户只有一端的总线被终止。  CAN 线路上没有 ESD 保护二极管、尽管在此应用中、除了向 CAN 线路施加高直流电压的事件外、在数百个部署中未观察到故障。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    欢迎使用 E2E!  

    在超出最大允许规格的情况下、暴露在某些条件下绝对可能会对器件造成某些损坏、而其他方面仍能正常工作。 在这种情况下、虽然内部保护电路可能会因过压事件而损坏、但收发器功能似乎仍然可以正常工作。 在这种情况下、可能会发生延迟故障、但我不会期望正常运行会导致这种情况。 我怀疑另一个过压事件-或类似的情况会导致保护电路接合-可能会因前面的应力而导致更明显的损坏。 如果这听起来会显著影响终端设备的可靠性、则更换所有承受应力的器件可能是谨慎的做法。  

    我不确定我是否理解了您的初始描述。 这种情况是否检测到发生延迟故障的器件? 或者、这是一个假设问题吗? 如果是前者、我们可能希望打开另一个通道、以了解有关故障条件的更多信息并分析受影响的器件。 如果是后者、我希望我的上述解释对您的决定有所帮助。

    此致、
    Eric Schott  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!

    出现了一种情况、但我不确定是否是延迟故障、这就是我发布的原因。  没有明显的额外压力来源、但这些装置不在我的关注范围内、因此我无法确定。

    我认为、在这种情况下、答案是更换所有承受应力的器件。  如果它提供了更多信息、我会回来的。