This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVS883:去抖引脚 DB0/DB1处为3、3V

Guru**** 2832805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/996538/sn65hvs883-3-3v-at-de-bounce-pins-db0-db1

器件型号:SN65HVS883

大家好、

我们是否可以使用3、3V MCU 来控制去抖引脚 DB0/DB1? 与其他逻辑引脚一样、我假设我们在内部具有相同的200kOhm 上拉电阻器、电压为5V。 当连接一个驱动3、3V 电压的 MCU 时、内部上拉电阻器将尝试进一步提升至5V。 MCU 可能会有 ESD 单元开始导通并将电压稍微降低。 因此、它最终将在3、3V 至5V 之间。 泄漏电流是可以接受的。 您能否告诉我我们需要保证的逻辑高电平阈值最大值是多少? 我们在数据表中找不到该图。

务必要了解的是、绝对需要额外的电平转换器、或者我们是否可以直接连接到3、3V 逻辑器件。

非常感谢

Lutz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lutz、

    请参阅 上面随附的去抖功能表。  

    该器件通过检查引脚是否接地或开路来工作。 MCU 可以将线路接地、并且可以将线路悬空。 也就是说、该器件的高电平逻辑输入为2V。 它不指定应用于哪些引脚-但这是一个数字引脚、因为它将此表称为逻辑输入。 该器件的数字高阈值为2V。 让 MCU 悬空线路以"断开"并将其接地、这没有任何问题、因为这应该在运行规格范围内。 但是、如果您在应用中担心这一点、 可以实现一个开关、使 MCU 可以控制每个去抖引脚 -基本上是将其接地或真正将其保持为"开路"-我认为这不是必要的、但这样做会降低所有风险。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Parker、

    为了在恶劣环境中实现更高的稳健性、我们建议根据需要将 DB0、DB1引脚拉至5V。 在  本例中、我不想让它们浮动。 根据数据表中的上述陈述、我预计在内部会有一周上拉电阻、这是由外部电压强制的、以确保保持高于逻辑阈值。 这意味着当 从外部驱动至电压时、引脚应该快乐。 如果逻辑高电平的最大电压为2V、则我们将能够以3、3V 的电压获得完美的效果。

    非常感谢

    Lutz