This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC12400:菊花链模式

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TIC12400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/996282/tic12400-daisy-chain-mode

器件型号:TIC12400

您好!

请澄清以下问题、

 1. TIC12400DCPR 支持菊花链模式? 因为我想连接4 个 TIC12400DCPR。 但在我的 MCU 中、只有一个 SPI 可用。

2.您是否有任何 SPI 时序分析数据来了解使用菊花链进行 SPI 通信所需的总时间?

请将此视为紧急情况并作出答复

此致、

Monisha OM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在每次读取或写入 SPI 事务期间、TIC12400都会在 SO 上输出状态标志、因此它不支持菊花链配置。  但是、只要每个器件使用单独的 CS 信号、SCLK、SI 和 SO 信号就可以与并行配置中的其他器件共享。

    SPI 事务所需的总时间取决于 TIC12400之外的因素、例如 MCU、PCB 传播延迟、数据速率等、因此需要为每个系统确定这一点。  但是、可以在数据表的时序要求表中找到 TIC1200的 SPI 时序要求和规格。

    此致、

    Jonathan