This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS100:无连接引脚

Guru**** 2552050 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/996034/sn65lvds100-no-connect-pin

器件型号:SN65LVDS100

Team 大家好、我们想确认 NC 或无连接引脚是否没有内部连接。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、由于数据表中的信息有限、我们是否有相关的支持文档。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    数据表通常不包含有关 NC 引脚是否具有内部连接的信息。 我们需要设计来研究这一点、但遗憾的是、该器件的设计数据库太旧、无法打开。 但是、器件运行不需要此信息-这些引脚只需保持未连接状态即可。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的回答。

    提出这一请求的原因是、我的一位客户有一项公司政策、即任何引脚都不应悬空。 他们只是想确保如果将其接地、则假定没有内部连接、不会产生不利影响。

    此外、您是否对3V3上的旁路电容器有一些建议?

    谢谢你

    -Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    客户应将 NC 引脚保持未连接状态。 对于旁路电容器、它们可以以 EVM 为例: https://www.ti.com/lit/ug/sllu040a/sllu040a.pdf (底部附近的原理图)。

    此致、

    I.K.