This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1146:原理图审阅

Guru**** 2694645 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/996098/tusb1146-schematic-review

器件型号:TUSB1146

尊敬的 TI 团队:

我们设计并组装了一个采用 TUSB1146芯片的器件、用于 USB 3.2第2x1代通信、但是由于某种原因、该器件无法正常工作。 我们是否可以要求原理图审阅、如果可以、我们可以将其发送到哪里?

此致、

派斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paeles,

    您可以在此处共享原理图、也可以通过 E2E DM 发送。 我可以查看。 当您说链接不起作用时、您能更具体一些吗? 连接的 USB 设备是否总是 枚举在 USB2而不是 USB3上? 还是 USB 3链路持续掉线?