This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB212:TUSB212直流增益的定义是什么

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/996401/tusb212-what-is-the-definition-of-the-dc-gain-of-tusb212

器件型号:TUSB212

大家好、

由于 TUSB212的数据表中没有关于其直流增益的说明、我们能否理解直流增益是眼图高度的增加? 由于下图的高度与高度上的图形相接触、如果意味着我们可以通过将直流增益设置为80mV 将360mV 高度设置为440mV、这是不是意味着我们可以将360mV 高度设置为440mV?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    TUSB212交流和直流增益都将影响测量的眼图高度。 直流增益特别影响中心的眼图、而交流增益有助于在前沿和后 沿恢复眼图。