This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E02B04:这是否是 CDDFN10-0524P 的良好 P2P?

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E02B04, TPD4E05U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/996128/tpd4e02b04-is-this-a-good-p2p-for-cddfn10-0524p

器件型号:TPD4E02B04
主题中讨论的其他器件: TPD4E05U06

此器 件是 CDDFN10-0524P 的推荐 P2P 替代产品、还是其他更好的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    TPD4E02B04的 Vrwm 低于  CDDFN10-0524P、因此无法保护相同类型的信号。 我会推荐 TPD4E05U06。 它是一款5.5V 单向器件、采用 与 CDDFN10-0524P 相同的封装、具有4个通道。 请告诉我这是否可行。

    此致、

    Matt Smith  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    CDDFN10-0524P 正在 USB3.x (5Gbps)项目中使用。

    我的理解是 TPD4E02B04具有更低的 Vrwm、但也具有更低的线路电容=更高的数据速率信号(更好的面向未来的功能、从5Gbps 到10Gbps)

    而  TPD4E05U06具有更高的 Vrwm、但也具有更高的线路电容=更低的数据速率信号(6Gbps、因此仍然优于所需的5Gbps、但不符合未来需求)

    因此、它们都有优缺点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    您的理解是正确的。 对于 USB 3应用、它还取决于您保护的引脚。 某些引脚仅上升至3.3V、而其他引脚则上升至5V。您希望该线路上二极管的 Vrwm 尽可能接近正常工作电压。 有关 USB 保护的更多信息、请参阅我们的系统级 ESD 保护指南(第13-16页) :https://www.ti.com/lit/sg/sszb130c/sszb130c.pdf?ts=1619448008583 TI.com 页面上的"ESD by Interface"选项卡也有很好的建议:  https://www.ti.com/interface/circuit-protection/esd-protection-and-tvs-surge-diodes/esd-by-interface.html 

    此致、

    Matt Smith