This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:DFP 中的连接混乱

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/996488/hd3ss3220-connection-confuse-in-dfp

器件型号:HD3SS3220

大家好、

遇到数据表和 EVM 用户指南之间的连接冲突:

连接:

B 连接:

您能帮助检查我应该如何连接 RX TX 吗?

BR

Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brandon

    使用 Type-C 插座并遵循 Type-C 插座 I/O 定义

    • TX1/TX2 ->输出
    • RX1/RX2 ->输入

    HD3SS3220

    • SSTX 输入连接到 HD3SS3220 TX1和 TX2
    • SSRX 连接到 HD3SS3220 RX1和 RX2

    仔细检查 CPU TX 和 RX I/O 定义

    TX ->输入还是输出?

    RX ->输入还是输出?

    谢谢

    David