This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:VESA 的 HBP 超过255

Guru**** 2754255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/996397/sn65dsi86-hbp-over-255-in-vesa

器件型号:SN65DSI86

大家好、

我的客户使用 DSI86连接 DP 转 VGA 桥、所有分辨率都遵循 VESA。 对于1680x1050、HBP 为280、在255之间。 正如我们看到的0x35被保留、不确定它是否可以是扩展寄存器来支持更大的 HBP 数。 如果不是、建议是什么。  

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如果 HBP 大于255最大值280、则 DSI86不能支持此特定 VGA 设备。

    谢谢

    David