This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4S012:TPD4S012 USB2.0的枚举问题

Guru**** 2895600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/996027/tpd4s012-tpd4s012-enumeration-issues-with-usb2-0

器件型号:TPD4S012

我将此部件用于 USB2.0接口的 ESD 保护。  该器件已投入生产多年、没有任何问题、但在过去几周内、我们将遇到无法列举 USB I/F 的问题。  我们移除了该器件、它工作正常(但我们显然不希望在没有 ESD 保护的情况下运行该 I/F)。

这是一个非常简单的器件、但是否存在焊接的短路/开路情况、这可能会导致我们看到插入此器件后 USB 2.0 I/F 无法枚举(其作用类似于未看到器件)的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    很抱歉您遇到此问题。 这听起来像是二极管将信号短接至接地、因为系统在移除信号后会工作。 当二极管的瞬态 ESD 电压高于其 IEC 61000-4-2额定值(在本例中为9-10kV)时、通常会发生这种情况、 或者、它会经历一个高于其 Vrwm 的恒定直流电压(>20us 脉冲)(在本例中、D+/-和 ID 引脚为5.5V、Vbus 为15V)。 对此、我有几个后续问题:

    在这些二极管开始失效之前、是否进行了任何类型的应力测试?

    2.受保护线路上的正常工作电压是否仍在器件 Vrwm 或以下?

    3.是否有可能在这些线路上产生额外的感应电流? ( 有关详细信息、请参阅本文档的第3页)

    请告诉我、您是否需要对这些问题中的任何一个进行澄清。  

    此致、

    Matt Smith  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的回答!  回答您的问题:

    不是、没有对这些特定单元执行 ESD 测试、也没有与源电压/温度/振动相关的任何"应力"测试。

    2.该部件保护 USB2.0 I/F、因此不应超出反向工作最大电压(Vrwm)。

    该器件紧邻 USB2.0连接器、路径仅连接到距离连接器更远的 TI TM4C129NCZAD 处理器上的 USB 接口。

    自从我提出这个问题以来、还有一些其他信息: 将器件放回电路板似乎可以恢复全部功能。  换言之、USB 接口不会枚举、我们将此部件取下、它工作正常、我们将部件放回其工作正常。   

    我们有几个人在看这个问题、您是否愿意通过电话与我们会面讨论这个问题?  这可能会节省在 E2E 网站上来回走动的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW、Matt、我可以给您打电话吗? 或者可以给我打电话吗?  (408) 761-3724。  非常感谢、Howard。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt Smith 在召集产品线的代表以帮助我们制定行动计划来分析问题的根本原因方面发挥了重要作用。  我非常感谢他"加倍努力"帮助我们解决紧急问题。  通过 TI 团队的意见、我们正在努力解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howard、

    很高兴我们能够共同解决这个问题。 如果您对此问题或其他 ESD/TVS 相关问题有任何疑问、请随时将此问题标记为已解决并联系我们。

    此致、

    Matt