This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C385A:显示24位 LVDS 发送器

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CF383B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/991823/ds90c385a-display-24-bits-lvds-transmitter

器件型号:DS90C385A
主题中讨论的其他器件:DS90CF383B

您好!

现有设计具有 BU90T82、27位 LVDS 双路输出发送器。

您是否建议使用 TI 的任何替代低成本 IC?

 

请注意、我们的应用中不需要双输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sadashiva、

    此应用需要什么 PCLK 速率?

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在寻找用于7英寸 WVGA LVDS 显示屏的 LVCMOS 到 LVDS 发送器。 24位 RGB 到 LVDS 4差动数据输出和一个时钟输出

    LVDS 发送器输入端的时钟频率为44.5MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sadashiva、

    DS90CF383B 应适合此应用。 希望这对您有所帮助!

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这对您有所帮助!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Casey、

    我只是注意到建议的器件是商业级器件。  您是否建议工作温度高达85℃的替代器件?