This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:SN65DSI86ZXHR 和 SN65DSI86ZQER 之间的差异

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/996215/sn65dsi86-the-difference-between-sn65dsi86zxhr-and-sn65dsi86zqer

器件型号:SN65DSI86

大家好、

 SN65DSI86ZXHR 和 SN65DSI86ZQER 有何区别?

我注意到封装类型不同、但尺寸对我来说是相同的。

我们是否可以对两个器件使用相同的封装?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ZQER 处于"最后购买期限"状态、已被 ZXHR 替换。 请使用 ZXHR、不要使用 ZQER。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    因此 ,这两者的占用空间和配置是相同的,我们可以在新项目中将 ZQER 直接替换为 ZXHR,我的理解是对的吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的理解是正确的、ZXHR 与 ZQER 封装引脚对引脚和功能等效。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    注意到。 谢谢!