This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9802:TCA9802能否支持1MHz 或更高频率下的 I2C?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/996322/tca9802-can-tca9802-support-i2c-at-1mhz-or-higher

器件型号:TCA9802

您好的接口团队、  

如标题所述、是否可以在1MHz+的频率下运行 TCA980x?  

如果没有、我们是否有任何类似且能够做到这一点的器件?  

谢谢、  

Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitchell、

    TCA980x 的最大设计频率为400kHz (9000等编号较小的系列可能不支持400kHz、具体取决于 B 侧的容性负载)

    我们的产品系列中唯一支持1MHz 频率的 I2C 缓冲器/转接驱动器器件是 TCA9617 (我推荐 B 版本)

    -Bobby