This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:在半双工模式下

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM, DP83869EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/996022/dp83869hm-in-half-duplex-mode

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件: DP83869EVM

您好!  

 如何对 DP83869HM 进行编程、使其支持半双工模式。 我在数据表中查看了复位后、FX_STS 寄存器0x0C01默认为0x6149。 它应该支持半双工、但我无法使其正常工作。

我的以太网卡被编程为半双工模式、100Mbps。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、在半双工模式下、DP83869EVM 板上是否有 GPIO 引脚或任何输出引脚、也可以指示信号方向。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否检查寄存器0x0000位8是否设置为0? 默认值为1、即全双工。

    谢谢、

    利斯尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    0x0000设置为0x1140、因此 bit 8为0。 如果我更改为1、它是否会切换到半双工模式? 此外、是否有 GPIO 输出或其他信号来指示 PHY 是处于 TX 还是 RX 模式? 信号流动方向?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    0x0000设置为0x1140、因此 bit 8为0。 如果我更改为1、它是否会切换到半双工模式? 此外、是否有 GPIO 输出或其他信号来指示 PHY 是处于 TX 还是 RX 模式? 信号流动方向?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    0x0000设置为0x1140、因此 bit 8为0。 如果我更改为1、它是否会切换到半双工模式? 此外、是否有 GPIO 输出或其他信号来指示 PHY 是处于 TX 还是 RX 模式? 信号流动方向?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    0x0000设置为0x1140、因此 bit 8为0。 如果我更改为1、它是否会切换到半双工模式? 此外、是否有 GPIO 输出或其他信号来指示 PHY 是处于 TX 还是 RX 模式? 信号流动方向?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以检查寄存器0x11位13以验证它是否正常工作。 只要 LED0:2没有捆绑到强制全双工的状态、位更改就应该是您所需要的。

    您可以查看引脚37和38的值以了解 Rx 和 TX 信息! 我需要查看 EVM 用户指南、以确定引脚是否/连接到何处。

    谢谢、

    利斯尼