Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I
尊敬的团队
我的客户希望使用 TUSB4041I、但对应用程序有些困惑。
是否有一个具有此集线器的参考设计可用作评估?
2.如果客户仅使用默认用例、即4合1输出集线器、默认寄存器设置下 、我们的器件是否会在不带 I/C/EEPROM 的独立模式下工作?
如何使用 OTP 模式?
4.如果使用默认模式,集线器是否与标准驱动程序和操作系统兼容?
谢谢
沈俊
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Jun、
该 EVM 可用作参考设计 :https://www.ti.com/tool/TUSB4041PAPEVM
2. I2C/EEPROM 是可选的,集线器可以单独根据引脚配置工作。
如果需要、我们可以提供 OTP 编程器。
4.是的,集线器使用通用 USB 集线器驱动程序(Microsoft、Linux、Mac 等)
此致、
JMMN
你(们)好 JMMN
谢谢、如果客户在电路板上添加了 EEPROM、并对如何对 EEPROM 进行编程有疑问。
EEPROM 可能有两个主机、一个是编程器、另一个是我们的器件。 因此、客户希望与您确认
加电后、需要等待器件从 EEPROM 读取所需的时间、然后编程器可以作为 I2C 主机对 EEPROM 进行编程。
2、如果将器件置于复位模式、I2C 总线是否会释放? 那么、当器件处于复位模式时、编程器可以访问 I2C 总线?
3.如果在电路板上焊接后有更好的方法对 EEPROM 进行编程。
谢谢
沈俊
您好 Jason、
1.复位完成后、集线器将检查 EEPROM、如果有 EEPROM、它将读取 EEPROM 并在第一个字节设置为0x55H 时应用。 如果集线器看到连接了空白 EEPROM、则它将默认为编程模式。 集线器在 EEPROM 中读取后、直到下一个 GRSTz 脉冲结束后才会再次访问它。
2. 我不建议在 EEPROM 编程期间将集线器复位、可以启用 SDA/SCL 下拉。
3. TI 有一个基于 Windows 的编程工具、或者在集线器尝试在 EEPROM 中读取之后、其他器件应该能够访问 EEPROM 进行编程。
使用 EEPROM 的客户是什么? TI 集线器不需要此功能、与 TUSB4041也不常见。
此致、
JMMN