This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:从 CONN 到 HD3SS3220RNHT 的路由设计(长度匹配)。

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/993949/hd3ss3220-route-design-length-matching-from-conn-to-hd3ss3220rnht

器件型号:HD3SS3220

大家好、

客户对其设计有疑问。 下面是详细信息。  

"

我的设计中使用的是 HD3SS3220RNHT。 我对路线设计有一些疑问。 (长度匹配)从 CONN 到 HD3SS3220RNHT。

这是我的设计文件(USB 原理图和 PCB 插图设计文件)。 请参阅随附的文件。  

"

提前感谢您。

此致、

梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marynard、

    如果客户对路线和高速布局最佳实践有疑问、我建议参考以下文档: 信号调节器和 USB 集线器的高速布局指南

    我将在星期一之前查看文件并提供一些反馈。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marynard、

    请查找随附的已审阅的原理图。 布局很难审阅、能否提供 PCB 文件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Malik

    对延迟答复表示歉意。  

    下面是 PCB 文档。

    此致、

    梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将在本周结束前进行回顾并返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    感谢您的支持。 我们将等待您对此进行更新。

    尽管客户对您提供的评论有后续问题。 下面是详细信息。

    "

    我 重新调整了原理图、现在我必须对 ss 线进行布线。
    按照您的建议修复路由后、我应该如何处理?
    从 conn 到 CAP 的整个线路是否应为+-5mil?
    (我不知道该区域是否是分接区域)
    从 CAP 到 HD3SS3220RNHT 的 ss 线如何?

    "

    此致、

    梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    客户是否询问路由的线对内偏差要求? 如果是、这一要求意味着跟踪 HD3SS3220到连接器的整个长度。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    关于您的布局、我建议 如下:

    • 在高速路径中所有无源组件的焊盘下方包含 GND 平面空隙。
    • 差分布线良好(紧密耦合)。
    • 考虑在底层布线 TX 和 RX 路径、以消除信号过孔中未使用铜造成的残桩。
    • 在底层布线 TX2和 RX1信号。 我更喜欢使用仅 SMT USB-C 连接器来帮助解决 SI 问题。
    • 高速路径中有很多过孔是一个问题(总共4组、其中建议最大2组)。 尽量消除一些过孔。

    您可能需要考虑在此设计中使用转接驱动器、因为高速信号将连接到连接器。 此电路板上的连接器是否安装了电缆或另一个 PCB?