This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB-CTM-MINIDK-EVM:HDMI 输出不能正常工作

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: USB-CTM-MINIDK-EVM, HD3SS460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/994286/usb-ctm-minidk-evm-hdmi-output-doesn-t-work

器件型号:USB-CTM-MINIDK-EVM
主题中讨论的其他器件: HD3SS460

您好!  

我正在 USB-CTM-MINIDK-EVM 板上测试 HDMI 输出、但它不起作用。

电路板的其他功能工作正常。

主机端是一个具有 ALT 模式的 Galaxy Tab S6、它确实可以与其他 TypeC-to-DP 模块配合使用。

声音也无法正常工作。

在 Galaxy Tab S6和电路板之间连接 Type C 电缆时、Galax Tab S6的声音将变为静音、就像连接了外部音频设备一样。

但是、我无法从板上的3.5mm PI 插孔中听到任何内容。

当我将20V 电源连接到直流插孔时、所有结果都相同。

在使用前是否必须配置某项内容?

下面是连接状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在这种情况下、MDP (J33)是否工作、但 HDMI 端口不工作?

    如果 mDP 正常工作、但 HDMI 端口不工作、您能否探测 HDMI_D3P 并查看是否有时钟输出?

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我目前没有 mDP 电缆、我只是订购了它。

    明年1月将到,很快就可以测试民主党的港口。  

    测试后、我将把结果保留在这里。

    我尝试从调试端口 J32读取一些内容、请参阅以下内容。

    +
    BobcatApp Ver:1.39 2015年11月23日16:40:17
    剪切%d.%dr
    RX_Rcal_Result=%d

    M_Rterm_Tx=%D8
    M_Rterm_Rx=%D7
    *强制 PCON?
    +插头'

    EdidRD 很好

    我假设 MCDP2850工作正常。

      调试信息是否会出现问题?

    谢谢

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John

    使用 MDP 电缆时、我们可以判断问题是 STDP4320还是 MCDP2850。 但是、我可以提供的支持将受到限制、因为这些不是 TI 器件。 您可能会要求更换 EVM。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    它也不适用于 mDP 电缆。

    我看不到 Galaxy Tab S6 和 Macbook pro 的任何反应。

    当 USB C-DP 转换器连接到 USB type C 端口时、它们通常会报告有关新显示连接的内容。

    如何更换它?

    另一个问题:

    在使用电路板之前、是否需要在电路板上进行任何设置?

    在手册中、我看到如下。

    "3 USB Type-C 迷你坞站快速入门指南

    提供了以下步骤来快速开始使用 EVM:

    步骤1. 使用 USB Type-A 转 USB-B 电缆和 DisplayPort 电缆将 USB Type-C 消线板连接到 PC。

    步骤2. 使用 USB Type-C 电缆将 USB Type-C 消融板连接到 USB Type-C 迷你坞站 EVM。"

    什么是 USB Type-C Enabler 板?

    我没有它、但我可以忽略它吗?

    谢谢

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John

    启用 Type-C 的电路板是 TUSB1046 EVM、 https://www.ti.com/tool/TUSB1046EVM。 EVM 获取 DP 和 USB 并将其多路复用为 Type-C 如果 Galaxy 选项卡 S6或 Macbook Pro 已具有支持 DP 交替模式的 Type-C、则可以忽略已启用的板。

    您是否有能够捕获  Galaxy Tab S6或 Macbook Pro 和 MINIDK-EVM 之间 PD 日志的 Type-C 分析器? 我想查看 DP 交替模式 和 DP 信道数是否协商成功。

    您还可以探测 HD3SS460 POL、AMSEL 和 EN 引脚、并确保 PD 控制器正确设置 HD3SS460以用于 Type-C 上的 DP 交替模式

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    遗憾的是、我没有 Type-C 分析器。

    以下是 HD3SS460引脚的值:

    连接 HDMI、 J28和 J30时、无论 J30如何连接

    POL:低

    AMSEL:高电平

    EN:高

    我有一个 USB Type-C (ALT 模式)转 DP 板。

    请参阅 https://www.st.com/en/evaluation-tools/steval-usbc2dp.html

    我使用 Galaxy Tab S6和 Macbook Pro 15 (2016)对其进行了测试、他们成功地使用了它。

    Galaxy Tab S6和 Macbook Pro 注意到 、我连接时检测到 DP 转换器。

    肯定支持 DP 交替模式。

    我购买了这 款 MINIDK-EVM、因为我期望得到类似的结果。

    我想它应该是一样的、不是吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John

    对于 POL:LOW、 AMSEL:HIGH、 EN:HIGH,HD3SS460配置为4通道 DP 模式。 如果您翻转 Type-C 电缆,您应该会看到  POL:High (高)、 AMSEL:High (高)、 EN:High (EN:高)

    您能否确保 HPD 驱动为高电平并测量 AUXP/AUXN 上的电压?

    您是否有 DP 协议分析器可以监测 EVM 和 DP 监视器之间的 AUX 流量?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    是的、当我翻转电缆时、我发现 PoL 变为高电平。

    AUXP:2.9~3.0V

    AUXN:0V

    我在 R1068和 R1067上测量了它们。

    (由于小丝印字母、在电路板上很难找到器件和网)

    但是、当我移除 HDMI 并重新插入时、这些引脚上没有任何变化。

    我没有 DP 协议分析器。

    David、我想我有一个坏样片。

    我认为 这不是很难在 HDMI 端口上进行视频输出。

    Galaxy Tab S6和 Macbook Pro 2016肯定支持 DP 交替模式、并且它们应该能够在 Type-C 转 DP 转换器连接时检测到它。

    如果电路板工作正常、这将很简单。

    请告诉我如何更换它吗?

    (我住在韩国首尔)

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John

    请与您当地的 TI 销售办事处合作、开始退货/换货流程。

    谢谢

    David