This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:SN65DPHY440SS 能否支持此类应用?

Guru**** 2964200 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/996178/sn65dphy440ss-can-sn65dphy440ss-support-this-type-of-application

器件型号:SN65DPHY440SS

您好!

   客户计划将 SN65DPHY440SS 用于电视中的 MIPI 应用。 MIPI 速度为674Mbps。  SN65DPHY440SS 的位置如所附图片所示。 您是否愿意检查是否存在风险?

e2e.ti.com/.../phy440ss_2D00_lcd-tv.jfif

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DPHY440可支持674Mbps 的数据速率。

    DPHY440在750MHz 时最高支持5dB、在其 TX 上最高支持2.5dB DE。 这些特性在一定程度上旨在补偿通道中的 ISI 损耗。 很难分辨最大传输距离,不同传输材料可能会有不同的结果,同时时钟速率、源信号摆幅、源信号去电平、端点接收器的 EQ 功能也会生效。 那么、我们是否知道123mm 迹线和188mm FPC 导线的损耗量?

    作为中继器、DPHY400还用于消除由于输入侧的通道差异(123毫米迹线)而导致的时序偏斜。 只要输入时序符合 DPHY440的技术规格要求,它就能够重新对齐时钟和数据,以提高系统的时序裕度。 但它无法补偿188mm FPA 线偏斜。

    谢谢

    David