This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:向 USB3.0主机添加 USB2.0端口

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I, TUSB8020B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/996100/tusb4041i-adding-usb2-0-port-to-usb3-0-host

器件型号:TUSB4041I
主题中讨论的其他器件: TUSB8020B

你(们)好

我的客户正在考虑使用 USB 集线器、因为系统端口仅需要两个端口 USB2.0和 USB3.0。
它们只需要一个 USB3.0端口、因此考虑如下所​示的 USB2.0集线器(TUSB4041I)。

您能否检查此连接是否正常?

此致、

Sato

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sato-San:

    不能进行此连接、因为您无法拆分 USB 主机和 USB 集线器之间外部连接器的 USB 2和 USB 3接口。 我建议使用 TUSB8020B 创建一个 USB 2端口和一个 USB 3/USB 2端口。