This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LVDS 至 RS422转换器

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1420, DS90LV012A, THVD1451, THVD1552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/996232/lvds-to-rs422-translator

主题中讨论的其他器件:THVD1420DS90LV012ATHVD1451THVD1552

大家好、

你好。

我们是否有 LVDS 至 RS422转换器解决方案?

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、

    我认为您需要先将 LVDS 转换为 TTL、然后再将 TTL 转换为 RS422、这需要两个收发器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有专门为此而设计的器件。

    可以将 LVDS 接收器(例如 DS90LV012A)与 RS-422发送器(例如 THVD1420)组合在一起。

    或者、使用全双工 RS-485收发器(例如 THVD1552或 THVD1451)直接接收 LVDS 信号;大约350mV 的 LVDS 差分电压对于 RS-422/485接收器来说足够大。

    其他器件可能更合适、具体取决于所需的频率。