This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7320:将 USB C 与此控制器配合使用

Guru**** 2547020 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB7320, HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/995948/tusb7320-use-usb-c-with-this-controller

器件型号:TUSB7320
主题中讨论的其他器件: HD3SS3220

大家好、我没有看到使用 USB-C 代替 USB-A 的任何信息 这是不是可以的? 我是否必须执行某些操作或仅配置 USB C 的 CC 端口? 它会将 USB-C 端口配置为主机设备、对吧?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juanma、您好!

    请注意、TUSB7320标记为"不推荐用于新设计"、支持仅限于现有文档和驱动程序。

    对于作为主机 DFP 的 Type C 操作、您需要整合 CC 控制器和 USB 3.0多路复用器或 HD3SS3220等组合版本。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道它被标记为 NRND、非常感谢您的回复。