This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS15BR401:关于 N/C 引脚

Guru**** 2881380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/995544/ds15br401-about-n-c-pins

器件型号:DS15BR401

大家好、

 

我们想知道 DS15BR401TSQ (WQFN PKG)的 N/C 引脚。

是否可以将 N/C 引脚连接到 VDD (3.3V)或 GND?

1、17、18个引脚为 GND

-19、22个引脚为 VDD (3.3V)

 

我想在具有 DS90LV804TSQ 布局的电路板上安装 DS15BR401TSQ。

 

 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    这些引脚应该悬空、这意味着没有到这些引脚的连接。 请勿将 N/C 连接到 VDD 或 GND。  

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser - San、

     

    感谢您的快速回复。

     

    N/C 引脚是否连接到内部电路?

    (例如、TI 测试(调试)电路等)

     

    我们猜 N/C 引脚未连接到内部电路、因此我们可以将 N/C 引脚连接到 VDD 或 GND。

    如果我猜错了、您能告诉我们吗?

     

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    这些引脚在生产测试期间使用。 产品未在您注意到的条件下进行特性描述。 因此、我们不建议将这些引脚连接到 VDD 或 GND。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser - San、

    感谢您的详细信息。

     

    此致、

    隐藏