This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB929-Q1:如何为 DS90UB928启用 CMM 环路驱动程序?

Guru**** 2546130 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB928Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/993799/ds90ub929-q1-how-to-enable-cmm-loop-through-driver-for-ds90ub928

器件型号:DS90UB929-Q1
主题中讨论的其他器件:DS90UB928Q-Q1

您好、先生、

我叫 Eric Li、Advantech 公司电子工程师

您能否指导我们如何逐步为 DS90UB928启用 CMM 环路驱动程序?

我们尝试将0x56设置为00、但 DS90UB928的引脚44/45 (CMLOUT/CLOUTN)没有输出?

是否有任何我们无法设置的步骤?

谢谢!

此致、

李家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我们能够通过在00设置0x56来启用 CML 环路。

    我们测量了眼图、结果为

    EH、眼高、337.5mV

    偏斜、眼宽、342.16ps

    /resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/138/676.png

    参考 DS90UB928、它仅提及 EH 和 Ew 的典型值、未提及最小值或最大值。

    /resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/138/pastedimage1618465757544v1.png

    您能指导我们如何判断结果是否通过?

    谢谢!

    此致、

    李家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我像素时钟频率吗?

    此致、

    蔡夏利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    蔡先生、您好、

    如果像素时钟意味着 DS90UB929的引脚49、50的输入、则为65MHz。 谢谢!

    此致、

    李家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    在本例中、眼图看起来正常。

    此致、

    蔡夏利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、蔡先生、

    基于当前的像素时钟、65MHz、您能给我们提供标准吗?

    例如、EH 和 Ew 的最小值。

    谢谢!

    此致、

    李家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我们只有 CMLOUT 的典型值。  

    此致、

    蔡夏利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、蔡先生、

    和之前的回复一样、眼图看起来还可以。

    您是如何判断的? 这是否意味着当 Ew 和 EH 大于 CMLOUT 的典型值时是否正常?

    谢谢!

    此致、

    李家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    对于65MHz PCLK、整个眼宽为1/(65MHz*35)= 440ps。  

    UI 的典型抖动为0.4UI,相当于176ps (440ps*0.4)的抖动。 剩余的眼图张开度为264ps。

    测量的眼图张开度优于典型值、这意味着眼图正常。

    眼图高度也高于典型值、这是可以的。

    此致、

    蔡夏利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、蔡先生、

    明白了、

    另一个问题是,当您回答“对于65MHz PCLK,整个眼宽为1/(65MHz*35)=440ps”时,

    参数35来自哪里? 为什么是35?

    谢谢!

    此致、

    李家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    35是 FPD-Link 正向通道帧中的位数。  PCLK * 35以获取正向通道比特率。

    此致、

    蔡夏利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、蔡先生、

    感谢您的解释!

    如上所述、测量的 EyeWidth 和 EyeHeight 均大于典型值并通过。

    似乎更适合作为最小值、而不是典型值。

    您是否能够修改 DS90UB928Q-Q1的数据表? 将 Ew 0.4UI 和 EH 300mV 从"典型值"列移至"最小值"。 谢谢!

    此致、

    李家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    否、我们不会修改数据表。 在 RX EQ 之后对 CMLOUT 进行采样、因此只能提供典型值。  

    此致、

    蔡夏利