This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:TCA9548A

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/995756/tca9548a-tca9548a

器件型号:TCA9548A
我们在 其中一个电信产品中使用 I2C 多路复用器(TCA9548ARGER)芯片。  
目前、我们处于 Proto 构建的测试阶段、由于高瞬态噪声、我们将在上电条件下在 I2C 多路复用器芯片中使用故障。
 
 由于瞬态噪声、我们遇到了 I2C 多路复用器 IC 故障、它在 SCL 和 SDA 线路中表现出低阻抗。
上电条件:
  • 从器 件1 (电源模块)首先由5V 电源供电、SDA、SCL 应使用3.3V 的偏置电压(内部从5V 导出)供电、但 VCC (1.8V)和 TCA9548ARGER 的 IO 电压(3.3V)的电源轨将在48ms 后供电。 请找到下面的电路实现图
查询:
  1. 是否由于电源定序而出现此故障?
  2. 请提供 TI 建议以缓解此问题。
 以下是我们缓解此问题的想法
  1. 在 SCL 和 SDA 中添加 I2C 缓冲器/隔离器、如果此解决方案有效、请为该解决方案提供器件型号建议
  2. 添加串联的铁氧体磁珠(SCL 和 SDA)
请分享您的想法。
此致、
Dhilipkumar.M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dhilipkumar、

    我们的 TCA9548A 器件没有任何特定的电源定序要求、因此我认为这不是根本原因。 当 Vcc 不存在时、此器件在主 SDA/SCL 线路和次级通道之间保持一个高阻态。

    "我们遇到了瞬态噪声导致的 I2C 多路复用器 IC 故障、它在 SCL 和 SDA 线路中表现出低阻抗。"

    您是说 TCA9548A 的 SDA/SCL 线似乎由于器件损坏而短接至 GND 或彼此短路?

    下游器件是否也会看到任何损坏?

     您是否碰巧对瞬态噪声有一定的影响?  

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    感谢您的回答。

    我们怀疑由于瞬态噪声、IC 出现故障、因为 IC 未通电、但从器件1偏置3.3V

    谢谢、

    Dhilip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否发送瞬态看起来是什么样的范围? 我很难在不知道疑似损坏信号的外观(下冲/过冲水平)的情况下提供解决方案/建议

    -Bobby