This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:TPS25750应用定制工具和 USB2ANY 适配器

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, USB2ANY, TPS25750EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/994950/tps25750-tps25750-application-customization-tool-and-the-usb2any-adapter

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

您好、团队需要您对此问题的帮助。

关于 TPS25750应用定制工具和 USB2ANY 适配器之间的连接–他们注意到、USB2ANY 在连接到 PC 时使用 HID 类驱动程序。 另一方面、我可以看到 TPS25750应用连接到串行端口。  

如果 USB2ANY 不使用虚拟 COM 端口器件、如何在 USB2ANY 和应用之间进行连接?

谢谢你。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    TPS25750EVM 与 USB2ANY 不兼容、它具有一个板载 Tiva MCU、可通过 USB 到 I2C 桥接器对 EERPOM 进行编程。  只需使用 microB 连接器将 EVM 插入 PC 并执行 GUI 即可。

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、很抱歉、没有澄清。 回到我们使用  USB-PD-CHG-EVM 板的问题。

    谢谢你。

    -Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    我已经向  USB-PD-CHG-EVM 的设计人员介绍了这一点、USB2ANY 仅用于控制充电器。

    TPS25750 I2C 端口暴露在此板上的4引脚接头上进行编程。

    您可以使用任何支持 Intel 二进制程序的闪存编程 器将 TPS25750配置 GUI 创建的二进制文件加载到 USB-PD-CHG-EVM 上。  我们通常在系统中为此目的使用 TotalPhase Aardvark。  TotalPhase 提供了一种称为 FlashCenter 的工具、使您能够对市场上几乎任何基于 SPI 或 I2C 的闪存进行编程。