This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:DP83825i 如何生成用于测试的眼图?

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83825I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/995466/dp83825i-how-does-dp83825i-generate-the-eye-pattern-for-test

器件型号:DP83825I

您好!

我的客户使用 DP83825i 来实现以太网接口、现在正在测量以太网10BASE-T 信令的眼图。

我们参考 DP83825i 的数据表、预期能够 通过以下两种 Reg 设置生成以下波形。Reg16-BOSCH; Reg27- compt

  

 

但现在我们无法使用 DP83825i 生成所需的测试波形。

 

您能否为我们提供相关规格或测试脚本?

BR、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    请查看此应用手册、并告诉我它是否能够指导您进行此测试!  https://www.ti.com/lit/an/snla239a/snla239a.pdf

    如果您对应用手册有任何疑问、请随时答复。

    谢谢、

    利斯尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lysny、

    您能帮助回答我客户的问题吗?

    (小部分

    我指的是 snla239a.pdf 第12页的设置、但我有一个问题:

     

    如图1所示:寄存器0x0016 = 0x0020 //将 DUT 编程到 PHY 环回

     

    但我理解 DP83825i 数据表中 Reg16的定义(图2)

     

    0x20设置被设置为 Bit5- reserved。

     

    是这样吗?

    秘书长的报告

    BR、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    它看起来像是825中的回送位 bit6!

    谢谢、

    利斯尼