This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SIGCONARCHITECT-WRTE

Guru**** 2953640 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810EVM, DS280DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/995816/sigconarchitect-wrte

主题中讨论的其他器件:DS280DF810EVM、 DS280DF810

您好!  

我想为 DS280DF810EVM 运行测试、然后在  Win10中安装了 SIGCONARCHITECT3-WRTE、找不到 DS280DF810配置文件。  

因此,我为 SIGCONARCHITECT-WRTE (版本2.0.0.8)重新安装了,因此 不能排除由于 VI 而导致的错误。  

有人可以告诉我需要安装哪个版本的 LabView? 我尝试过运行时或社区版本、但看到错误仍然存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试在不使用 RTE 的情况下使用 sigcon architect V2.0.0.8。 请注意、然后您需要转到 DS280DF810 TI.com 产品页面并请求 DS280DF810 GUI 配置文件的下载访问权限。

    谢谢、

    Rodrigo Natal