This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CR:无法自动协商

Guru**** 2930390 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867CR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/994202/dp83867cr-unable-to-auto-negotiate

器件型号:DP83867CR

大家好、

我们希望在下面就客户的问题寻求您的帮助。

我们正在开发以太网产品、发现我们无法使 DP83867CR PHY 自动协商、并且我们发现 PHY 报告通道 C 具有反极性。 经过大量的审查,我们无法确定为什么会这样做。 是否有与此问题相关的勘误表?

如果您想确认我们已将 PHY 正确连接到 RJ45磁性元件、我已附上以太网页面的 PDF。 应该注意的是、我们已经安装了自举电阻器以进行自协商(R81和 R92)、因此它处于模式3。

在查看 PHY 寄存器时、我们还发现了一些其他问题。 许多寄存器没有数据表中规定的默认值。 这包括 PHY ID 寄存器(PHYIDR1、PHYIDR2)。 它们都读取0x0000。

e2e.ti.com/.../OMB-Ethernet.pdf

感谢您的支持!

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    我 怀疑存在一些电源序列/外部振荡器稳定问题、因此您无法正确读取寄存器。 出现此问题时、您能否尝试应用引脚复位(在 resetn 引脚上)、并查看它是否将寄存器恢复到正确的默认状态?

    --

    此致、

    Viram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已通过一根接地线将 PHY 的复位线(resetn)置为有效并取消置为无效、我们的固件工程师报告说、我们具有相同的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的固件工程师还告诉我、当他初始化 PHY 时、他设置 CTRL 寄存器的位15。 从数据表中可以看出、该寄存器位实现的功能与复位引脚相同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    客户可以分享以下内容:

    1.范围捕获的快照 :  

      a. PHY 每个电源的上升时间。

      b.电源上升时的25MHz_PHY。

    2.是仅在一个电路板上进行、还是在另一个样片/电路板上进行了相同的测试(以排除焊接等问题)。

    您也可以通过 TI 电子邮件 ID 与我分享。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vikram、

    您能否提供您的 TI 电子邮件、我似乎找不到它。

    谢谢、

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我今天看到了一封有关这方面的电子邮件、并批准了电子邮件中的数据共享。