This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP158:长振铃图像传输解决方案

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1297, LMH0324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/995774/tdp158-long-rang-image-transfer-solution

器件型号:TDP158
主题中讨论的其他器件:LMH1297LMH0324

您好!

我是否知道 TI 有任何长距离图像传输解决方案? 大于100米更好。

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff

    他们希望使用哪个接口进行远距离图像传输?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    如果可以支持远距离100m 传输、则所有接口都可以正常工作。 谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这取决于数据速率和介质丢失特性。 请查看 LMH0324或 LMH1297器件。 这些部件使用75欧姆单端同轴电缆。 请参阅 TI.com 获取数据表和其他文档。

    此致、Nasser