This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB542:USB 合规性测试

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB542

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/995533/tusb542-usb-compliance-test

器件型号:TUSB542

大家好、

我收到了客户的以下问题。 请帮您解决问题。

[背景]

在使用 TUSB542 (产品配置:USB 主机 IC - TUSB542 - USB-A 引脚)考虑的产品中、在检查 Cnfg 引脚设置时、USB 合规性测试结果与实际操作之间存在以下差异。
- USB SS 合规性测试(5GT/s 时的接收器抖动容差测试)
设置 A:DE_AP=3.5/OS_AP=0.9/EQ_Conn=6 -->测试结果有很大变化,可能会经过几次。
设置 B:DE_AP=0/OS_AP=0.9/EQ_Conn=0 -->由于退出环回模式,因此无法首先执行测试。
          -->已确认 TX 端的设置(EQ_AP/DE_Conn / OS_Conn)相同,并且合规性测试没有问题。

有关测试的详细信息,请参见以下文档的第 TD.1.8节。"https://usb.org/sites/default/files/EnhancedSuperSpeedPHYComplianceTestSpec.pdf"

使用来自 ELECOM 的 USB-LAN 适配器与 iperf3应用进行通信
(连接配置:原型 USB-A 终端- USB-LAN 适配器- LAN 电缆- PC 对面)
设置 a:DE_AP=3.5/OS_AP=0.9/EQ_Conn=6 =>可以进行正常通信
设置 B:DE_AP=0/OS_AP=0.9/EQ_Conn=0 =>在几秒钟内切断通信。

[问题]

1. 使用此 IC 时,您是否已确认上述接收器抖动容差测试有任何问题?

2. 我已经检查了该 IC 的数据表、有一个称为自动 LFPS 检测的函数、但该函数是否适用于上述接收器抖动容差测试、以及去加重功能是否可能不起作用?  具体而言,在"5"中禁用去加重后,去加重将再次生效的时间。 发送400轮询.LFPS (4ms)。" 上述文件第 TD/1.8节。 我很好奇。

3. 请告知我们此 IC 的规格中是否有任何其他可能影响接收器抖动容差测试或导致 RX 端抖动容差变化的功能。

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     此器件的 JTOL 测试没有问题。 EQ/DE 设置很可能不正确。

    您能否将布线长度从主机发送到 TUSB542、将 TUSB542发送到连接器?