This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB522P:USB-C 设计的布局

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB522P, TUSB542, HD3SS3212, TUSB564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/995924/tusb522p-placement-for-usb-c-design

器件型号:TUSB522P
主题中讨论的其他器件: TUSB542HD3SS3212TUSB564

我在 平板电脑和 特定 "产品"之间找到了 USB-IF 额定无源 USB-C 电缆、这会导致平板电脑枚举到 USB2。
但是、当使用同一根电缆连接到 PC 时、平板电脑会枚举 USB3。

此外、当不同的平板电脑使用 相同的 USB-IF 额定无源 USB-C 电缆连接到此"产品"时、平板电脑会枚举 USB3。

USB-IF 电缆为0.5m、另一条电缆为0.2m。 这两种测试结果相同。

但我发现使用有源电缆时、 使用 USB-IF 额定无源电缆枚举为 USB2的平板电脑现在枚举为 USB3。

我被引导认为平板电脑输出信号质量有问题、在有源电缆中添加转接驱动器有助于解决该问题。

解决方案似乎是在"产品"中添加转接驱动器。

 

但 TUSB542不能使用(0.4mm 引脚间距)-这就需要一个多路复用器(HD3SS3212)和一个单独的转接驱动器(TUSB522P)。

问题是:为了减小尺寸和降低成本、如果不将 TUSB522P 放置 在 USB-C 插座和多路复用器之间、而是放置在多路复用器和 USB 集线器/PHY/ETC 之间、是否可以有效?

是否需要将 TUSB522P 放置在连接器上才能生效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看  TUSB546 (主机侧)或 TUSB564 (接收端)、而不是使用 MUX (HD3SS3212)和单独的转接驱动器(TUSB522P)。 TUSB546和 TUSB564都将多路复用器与转接驱动器功能相结合。 这将为您节省从双芯片解决方案到单芯片解决方案的时间。  

     TUSB546和 TUSB564都是具有 RX 均衡器的线性转接驱动器。 对于 TUSB546、您需要将其放置在更靠近连接器的位置。 对于 TUSB564、您需要将其放置在更靠近 USB 集线器或 PHY 的位置。 其目的是尽可能增大线性转接驱动器 RX 均衡器。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:TUSB564的间距为0.4mm,不能用于此特定的工业应用。 几乎所有这些器件都只有0.4mm 间距。

    不过、如果您想将信息打包、TUSB564似乎可以支持电缆翻转、将正确的信号路由到下游器件。

    但工业应用具有更严格的要求、我们需要查看 TUSB522P。

    您能回答我关于 TUSB522P 布局的初始问题吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果不将 TUSB522P 放置 在 USB-C 插座和多路复用器之间、而是放置在多路复用器和 USB 集线器/PHY/ETC 之间、那么 TUSB522P 是否有效?

    是的、将 TUSB522P 置于多路复用器之后没有问题。  

    谢谢

    David