This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24392:使用 BQ25886进行充电

Guru**** 2932120 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25886, BQ24392

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/995753/bq24392-charge-with-bq25886

器件型号:BQ24392
主题中讨论的其他器件:BQ25886

您好!

我的系统具有一个用于充电和通信的 Type-C 端口。

如果在我的系统中有另一个 MCU 需要通过 D+/D-进行通信、

我还需要 BQ25886使用 D+/D-进行 BC1.2检测、我能否将这两条路径连接在一起?

或者我需要一 个 BQ24392来扩展 D+/D-信号? TI 网站中是否有任何参考设计?

谢谢!

Jeff