This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042HV-Q1:TCAN1051HV-Q1的引脚压降替代产品?

Guru**** 2531030 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1051HV-Q1, TCAN1042HV-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/995783/tcan1042hv-q1-pin-drop-replacement-for-tcan1051hv-q1

器件型号:TCAN1042HV-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN1051HV-Q1TCAN1051

目前、我 在设计中使用 TCAN1051HV-Q1作为 CAN 接口。 我们计划开发替代方案以方便采购。

我 使用 TCAN1042HV-Q1 IC 检查了所有参数、发现没有差异。

请就此提出建议。

此外、我想知道 、TI 推出的具有相同规格的类似器件为什么会成为我们感兴趣的部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RREDDY、

    是的、这些器件具有相同的规格、除了引脚8之外、所有功能都共享。 TCAN1042具有待机功能、支持超低功耗模式。 在此模式下、器件使用低功耗接收器监视总线、并在检测到总线上的活动时向控制器发出指示。 相比之下、TCAN1051具有静音功能、其功耗模式略高于 TCAN1042的待机模式、但在发送器保持禁用状态时仍允许接收来自总线的 CAN 通信。 这些不同的特性使得器件能够满足系统的特定需求、这些系统希望节能或者希望在稍高的低功耗状态下监控总线通信。  

    如果您的设计中未使用引脚8、或者可以进行更改(可能仅在软件中)以适应此功能更改、则将这些器件交换为另一个器件不会出现问题。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Eric Schott