This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E001:有关 TPD4E001的 VCC 的问题。

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/995343/tpd4e001-question-about-vcc-of-tpd4e001

器件型号:TPD4E001

尊敬的 TI:

此图下方是 TPD4E001数据表的应用原理图。    

我有疑问。

 TPD4E001的 VCC 端口是 USB 器件 VBUS 的钳位电压。

因此、我认为   TPD4E001的 VCC 端口不像以太网接口那样连接电源(请参阅下图下方的)

对吗?  

 

谢谢你

此致、

全仁浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Inho、

    你是对的。 TPD4E001是一款无源 ESD 保护器件、因此无需电源即可运行。 Vcc 引脚用于保护接口的电力线(USB 情况下为 VBUS)免受其上 ESD 事件的影响、并且还具有较低的结电容。  

    此致、

    Matt Smith  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    感谢你的答复。

    我有疑问。

    能否将"824001 (请参阅附加文件)"用作"TPD4E001DRLR"的替代器件?

    e2e.ti.com/.../824001.pdf

    谢谢你。

    此致、

    全仁浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Inho、

    我只能谈谈 TI 器件的功能。 我建议您联系该器件的制造商、了解其是否符合您的需求。 如果您对 TPD4E001有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    Matt