This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C31:通道对之间的电流为>20mA

Guru**** 2925180 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26C31, AM26LS31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/994342/am26c31-current-between-channel-pairs-are-20ma

器件型号:AM26C31
主题中讨论的其他器件: AM26LS31

大家好、

你好。

我们的客户在其编码器中使用 AM26C31、但当他们测试通道对之间的电流(在通道对之间使用120欧姆电阻)时、测量的电流约为23-24mA。 但是、根据数据表、电流应仅限制在20mA 范围内。

原因可能是什么? 他们之所以提出要求、是因为他们的客户要求20mA 的电流限制。

请注意、通道对测量是在 PIN2和引脚3之间、引脚5和引脚6之间、引脚10和引脚11之间以及以此类推完成的。

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、

    可在 这个线程中找到输出电压和电流曲线。 20mA 是建议值、而非最大值。 实际上、您可以告诉该器件在高达40~50mA 的负载下工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Hao!

    您是否碰巧知道 AM26LS31的输出电流? 20mA 是推荐值还是最大值?
    此致、
    艺术
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、

    AM26LS31的驱动强度与 AM26C31相似。 VOH/VOL 规格((2.5V-0.5V)/20mA) 相当于2V/100Ohm 的 VOD (RS-422标准)。

    在较重的负载下(例如54Ohm)、这些器件可能不符合 RS-485的最低1.5V 标准。 但是、只要接收器侧超过其阈值有足够的裕量、通信就应该正常工作。